DUG_Sensor för vattenläckage_WH-05

Ställa in enhetsmeddelande

Med Wiser Home-appen kan du aktivera eller inaktivera sensormeddelandet.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Sensor för vattenläckage > Meddela mig om läckage upptäcks (A) för att aktivera eller inaktivera växlingsreglaget för sensormeddelande.
    FÖRSLAG: Dessutom kan du aktivera eller inaktivera växlingsreglaget för sensormeddelande genom att trycka på fliken Kontroll Sensor för vattenläckage > Enhetsinställningar > Meddela mig om läckage upptäcks (A).
    OBS:
    • Växlingsreglaget för sensormeddelande (A) är AV som standard.

    • Meddelanden som skapas via automatisering behandlas som separata meddelanden.

    • När sensorn upptäcker vatten skickar den ett meddelande och ett ljudalarm och larmet fortsätter tills sensorn tas bort från vattnet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?