DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Parring af enheden med Wiser Hub

Med Wiser Home-appen kan du parre din enhed med den Wiser Hub.
  1. Tryk på på Hjem skærmen.
  2. Tryk på Enheder > ikon >Sikkerhed og tryghed > Vindue-/dørsensor.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Sikkerhed og tryghed > Vindue-/dørsensor.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

    • (B): Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

  4. Tryk på Næste, tryk kortvarigt 3 gange på funktionsknappen, og sørg for, at lysdioden blinker orange.
    Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grøn, og appen bekræfter, at enheden er tilsluttet.
  5. Tryk på for at indtaste navnet på enheden.
  6. Tryk på Næste, og tildel enheden et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på Indsend.
    VIGTIG: Den næste skærm viser siden Enhedsindstillinger, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på Indsend, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde mere information om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

    Nu kan du se den netop tilføjede sensor på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?