DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla enheten med Wiser-hubben.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på ikonen Enheter > >Säkerhet och trygghet > Fönster-/dörrsensor.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Säkerhet och trygghet > Fönster-/dörrsensor.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. Tryck på Nästa, tryck kort på funktionsknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.
    Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.
  5. Tryck på för att ange namnet på enheten.
  6. Tryck på Nästa och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på Skicka.
    VIKTIG: Nästa skärm visar sidan Enhetsinställningar, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Configuring the device.

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

    Nu kan du se den nyligen tillagda sensorn på fliken Kontroll under flikarna Alla och Rum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?