Oprettelse af en automatisering
- Tryk på
på Hjem-skærmen.
- Gå til Automatisering >
for at oprette en automatisering.
BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 automatiseringer. - Tryk på Hvis (A), og vælg
en af følgende betingelser (B):
- Alle forhold: Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
- Enhver tilstand: Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.
- Tryk på Tilføj betingelser, og vælg en af følgende (C):
- Ændring af enhedens status: Vælg en enhed for at aktivere automatisering.
- Væk-tilstand: Aktivér/deaktivér
væk-tilstand for at udløse en handling.
TIP: Væk-tilstand kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe eller initiere solafskærmning osv. Se systembrugervejledningen for at få yderligere oplysninger om Væk- tilstand.
- Tryk på Ændring af enhedens status > Vinduessensor eller Dørsensor, og tryk (D) for at indstille tilstanden:
- Åben: når vinduet/døren er åbnet.
- Lukket: når vinduet/døren er lukket.
BEMÆRK:-
I driftstilstanden "Vindue" viser fanen Styring en vinduessensor. Se kapitlet Valg af driftstilstand for yderligere oplysninger.
-
I driftstilstanden "Dør" viser fanen Styring en dørsensor. Se kapitlet Valg af driftstilstand for yderligere oplysninger.
- Tryk på Indstil.
- For at indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering
skal du trykke på Når > Tilføj tid og
vælge en af følgende (E):
- Bestemt tidspunkt på dagen: Solopgang, solnedgang, brugerdefineret
- Tidsrum: Dagtimerne, om natten, brugerdefineret
- For at tilføje en handling skal du trykke på Og så > Tilføj en handling og vælge en af følgende (F):
- Styr en enhed: Vælg en enhed, som du vil udløse.
- Send besked: Slå beskeden til for automatiseringen.
- Aktivér et scenarie: Vælg det scenarie, som du vil udløse.
- Vent: Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.
- Indtast navnet på automatiseringen (F).
- Tryk på Gem.
Når automatiseringen er gemt, er den synlig på fanen Automatisering.