DUG_Window/Door Sensor_WH-05

Udskiftning af batterierne

Udskiftning af batterierne:
  1. Fjern den primære del fra basen ved at skubbe den opad.
  2. Skru batteridækslet af med en skruetrækker.
  3. Udskift batteriet med den korrekte polaritet.
  4. Geninstaller batteridækslet, og stram skruen med en skruetrækker.
    Lysdioden blinker grønt syv gange og holder derefter op med at blinke.
  5. Installér den primære del på basen ved at trække den ned.
    VIGTIG: Bortskaf brugte batterier i henhold til gældende regler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?