DUG_Window/Door Sensor_WH-05

Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering til at tænde lyskontakten, når døren er åben om natten.
  1. Gå til Automatisering > for at oprette en automatisering.
  2. For at tilføje en betingelse skal du trykke på Tilføj betingelse > Ændring af enhedens status > Dørsensor og trykke (A) til åben og derefter trykke på Indstil.
  3. Læs oplysningerne, og tryk på OK.
  4. For at indstille tiden skal du trykke på Når > Tilføj tid > Tidsrum > Om natten > Indstil.
  5. For at tilføje en handling skal du trykke på Og så > Tilføj en handling > Styr en enhed > Puck relæ og trykke på (B) for at tænde og derefter og trykke på Indstil.
  6. Læs informationen, og tryk på OK.
  7. Indtast navnet på automatiseringen.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
  8. Tryk på Gem.
    Når automatiseringen er gemt, er den synlig på fanen Automatisering.
    BEMÆRK: Du kan aktivere eller deaktivere automatiseringer på fanen Automatisering med (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?