DUG_Capteur de fenêtre/porte_WH-06

Vérification de l’historique de l’appareil

À l’aide de l’applicationWiserHome, vous pouvez afficher l’historique du capteur, qui fournit des informations sur le moment où la fenêtre/porte était ouverte. Le capteur enregistre chaque événement et le stocke dans le cloud.
NOTE: Si la connexion au cloud est perdue, les évènements de fenêtre ou de porte ne s’affichent pas dans l’historique.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le capteur.
  2. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, appuyez sur Historique.
    SUGGESTION: La page de l’historique affiche tous les événements consignés, même si l’interrupteur à bascule de notification du capteur est désactivé. Pour plus d’informations sur l’interrupteur à bascule de notification du capteur, reportez-vous au chapitre Configuration de la notification de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?