DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Comprobación del historial del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede ver el historial del sensor, que proporciona información sobre cuándo se abrió la ventana/puerta. El sensor registra cada evento y lo almacena en la nube.
NOTA: Si se pierde la conexión con la nube, los eventos de ventana o puerta no se mostrarán en el historial.
  1. En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, toque Historial.
    SUGERENCIA: La página de historial muestra todos los eventos registrados, incluso si el interruptor de alternancia de notificación del sensor está desactivado. Para obtener más información acerca del interruptor de alternancia de notificación del sensor, consulte Ajuste de la notificación del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?