DUG_Sensor porta/janela _WH-05

Acerca do dispositivo

O Sensor porta/janela Wiser (a seguir designado Sensor) é composto por duas peças separadas: Primária e secundária. A peça principal inclui o circuito de deteção que deteta a peça secundária. A peça secundária é um íman.

Quando o sensor está conectado ao Wiser Hub e a janela/porta está aberta ou fechada, a parte primária informa diretamente a alteração para a aplicação através do Wiser Hub.

Funcionalidades do sensor:

  • Detetar quando uma janela ou porta está aberta ou fechada e transmitir a informação para o Wiser Hub.

  • Envia o nível da bateria e as informações de estado do sensor offline para o Wiser Hub.

Elementos de operação

  1. Peça principal (circuito de deteção)

  2. Peça secundária (íman)

  3. LED de estado

  4. Tecla de função

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?