80043-870-01

Operación

Después de haber realizado todas las conexiones y de haber colocado todas las cubiertas:

  1. Energice el controlador de montaje remoto encendiendo el interruptor automático que alimenta la fuente de alimentación.

  2. Verifique que la fuente de alimentación esté instalada correctamente. Si los LED CL1 y CL2 están encendidos (LED de la fuente de alimentación), la fuente de alimentación está conectada correctamente.

    LED de la fuente de alimentación


  3. Verifique que el controlador esté instalado correctamente. Si la pantalla LCD del controlador muestra información, esto significa que el controlador está funcionando (Pantalla LCD del controlador).

    Pantalla LCD del controlador

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?