NHA91297

Annexe A – Logique échelonnée du relais intelligent Zelio

Le relais intelligent Zelio contrôle le contacteur de sortie du convertisseur de puissance et le contacteur de dérivation quand l’option Mod Y10 de dérivation (bypass) est sélectionnée. Voir Programme du relais intelligent Zelio pour le schéma du programme par défaut du relais intelligent Zelio et Temporisateurs de la logique échelonnée du relais intelligent Zelio pour un diagramme de temporisation.

Des demandes personnalisées peuvent donner un programme qui diffère de celui illustré dans Programme du relais intelligent Zelio. En cas de demande de programmation personnalisée, examiner les plans fournis avec le variateur Process.

Temporisateurs de la logique échelonnée du relais intelligent Zelio

Temporisateur Description Fonction Temps (s)
T1 Retard de mise sous tension A : Actif, commande maintenue enfoncée 6
T2 Retard d’ouverture C : Retard de désactivation 2
T3 Retard de fonctionnement du variateur A : Actif, commande maintenue enfoncée 5
T4 Temporisation du contacteur du variateur A : Actif, commande maintenue enfoncée 3
T5 Temporisation du contacteur de dérivation A : Actif, commande maintenue enfoncée 3
T6 Retard du signal de déclenchement du variateur A : Actif, commande maintenue enfoncée 2
T7 Démarrage avec un contacteur de ligne B : Sur impulsion une fois 6

Programme du relais intelligent Zelio

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.