Programmation et configuration
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Veiller à lire et à comprendre les précautions
des directives d’utilisation NHA60269, « Installation
et entretien des systèmes de variateur », avant d’effectuer
les procédures de ces directives.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Réglages d’usine
Si le convertisseur de puissance a été remplacé ou remis aux réglages d’usine, il pourrait être nécessaire de régler les valeurs de certains paramètres. Les réglages des paramètres sont inclus dans la documentation fournie avec l’appareil.
Ajustement des réglages de déclenchement du disjoncteur PowerPacT™
Certains disjoncteurs ont des paramètres de déclenchement qui ont besoin d’un réglage en fonction de l’application ou du type de moteur. Pour plus d’informations sur les réglages de déclenchement, voir les directives « Ajustement des réglages de déclenchement du disjoncteur PowerPacT » fournies avec l’équipement et téléchargeables depuis la bibliothèque technique sur www.se.com.
Réglage du relais de surcharge
Toujours s’assurer que le réglage du relais de surcharge ne dépasse pas le courant pleine charge du moteur ou le courant nominal du convertisseur de puissance indiqué sur la plaque signalétique de ce dernier, selon le courant le moins élevé.
Fourchette de réglages du relais de surcharge pour un fonctionnement de dérivation à pleine tension fournit la gamme des ajustements pour les relais de surcharge en fonction de la puissance nominale et de la tension. Contacter Schneider Electric si la gamme des réglages ne convient pas à l’application préconisée.
Fourchette de réglages du relais de surcharge pour un fonctionnement de dérivation à pleine tension
| cv | 208 V | 230 V | 460 V |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–6 | 4–6 | 1,6–2,5 |
| 2 | 5,5–8 | 5,5–8 | 2,5–4 |
| 3 | 9–13 | 9–13 | 4–6 |
| 5 | 12–18 | 12–18 | 5,5–8 |
| 7,5 | 23–32 | 17–24 | 9–13 |
| 10 | 23–32 | 23–32 | 12–18 |
| 15 | 37–50 | 37–50 | 17–24 |
| 20 | 48–65 | 48–65 | 23–32 |
| 25 | 63–80 | 55–70 | 30–40 |
| 30 | 80–104 | 60–100 | 30–40 |
| 40 | 90–150 | 90–150 | 48–65 |
| 50 | — | 90–150 | 55–70 |
| 60 | — | * | 60–100 |
| 75 | — | — | 60–100 |
| 100 | — | — | 90–150 |
| 125 | — | — | 132–220 |
| 150 | — | — | 132–220 |
| 200 | — | — | 200–330 |
| 250 | — | — | 200–330 |
Accès à la programmation avec une enceinte de type 3R
DANGER |
|---|
|
risque d’électrocution, d’explosion
ou éclair d’arc électrique
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Les enceintes de type 3R sont livrées avec un terminal d’exploitation à distance et un câble à l’intérieur de l’enceinte. Pour programmer le variateur Process avec cet équipement :
-
Couper toute alimentation du variateur en enceinte.
-
Mettre le disjoncteur et l’assemblage de la manette à la position d’arrêt (OFF) et ouvrir la porte de l’enceinte.
-
Faire un essai pour vérifier l’absence de toute tension.
REMARQUE: Vérifier si le vérificateur de tension fonctionne correctement avant et après avoir testé l’absence de tension. -
Retirer le terminal d’exploitation et le câble de l’enceinte.
-
Raccorder le terminal d’exploitation à distance et le câble au variateur.
-
Acheminer le câble du terminal d’exploitation entre la bride du bas de l’enceinte et le bas de la bride de la porte. Voir Acheminement du terminal d’exploitation à distance sur des enceintes à montage au sol et Acheminement du terminal d’exploitation à distance sur des enceintes à montage mural.
-
Fermer et verrouiller la porte de l’enceinte. S’assurer que le câble du terminal d’exploitation n’est pas pincé par la porte.
-
Fermer le sectionneur.
-
Programmer le variateur à l’aide du terminal d’exploitation.
-
Lorsque la programmation est terminée, couper toute alimentation, puis vérifier l’absence de tension.
-
Ouvrir la porte de l’armoire et déconnecter le câble du terminal d’exploitation à distance du variateur.
-
Placer le terminal d’exploitation à distance et le câble à l’intérieur de l’enceinte. Ne pas laisser le terminal d’exploitation à distance dans le fond de l’enceinte.
-
Fermer et verrouiller la porte de l’enceinte.
DANGER