NHA91297

Anexo A—Lógica de escalera del relevador inteligente Zelio

El relevador inteligente Zelio controla el contactor de salida del convertidor de potencia y el contactor de derivación cuando se selecciona la derivación (Mod Y10). Programa de relevador inteligente Zeliocontiene un diagrama del programa predeterminado del relevador inteligente Zelio y Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio es una tabla de tiempos.

Las solicitudes personalizadas pueden dar como resultado un programa que difiere del que se ilustra en Programa de relevador inteligente Zelio. Si solicitó una programación personalizada, revise los dibujos provistos con el variador Process.

Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio

Temporizador Descripción Función Tiempo (s)
T1 Retardo de encendido A: Activo, control presionado 6
T2 Retardo de apertura C: Retardo de apagado 2
T3 Retardo de marcha del variador A: Activo, control presionado 5
T4 Retardo de tiempo del contactor AFC A: Activo, control presionado 3
T5 Retardo de tiempo del contactor de derivación A: Activo, control presionado 3
T6 Retardo de señal de disparo del variador A: Activo, control presionado 2
T7 Arranque con contactor de línea B: Disparo de un pulso 6

Programa de relevador inteligente Zelio

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.