NVE75505

Programmation et configuration

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Veiller à lire et à comprendre les précautions des directives d’utilisation NHA60269, « Installation et entretien des systèmes de variateur », avant d’effectuer les procédures de ces directives.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Réglages d’usine

Si le convertisseur de puissance a été remplacé ou remis aux réglages d’usine, il pourrait être nécessaire de régler les valeurs de certains paramètres. Les réglages des paramètres sont inclus dans la documentation fournie avec l’appareil.

Ajustement des réglages de déclenchement du disjoncteur PowerPacT

Certains disjoncteurs ont des paramètres de déclenchement qui ont besoin d’un réglage en fonction de l’application ou du type de moteur. Pour plus de renseignements sur les réglages de déclenchement, consulter les directives d’utilisation des disjoncteurs fournies avec l’appareil ou disponibles pour un téléchargement de la bibliothèque technique à www.se.com/us/en.

Cadran FLA et Im du disjoncteur PowerPacT J

Réglage du relais de surcharge

Toujours s’assurer que le réglage du relais de surcharge ne dépasse pas le courant pleine charge du moteur ou le courant nominal du convertisseur de puissance indiqué sur la plaque signalétique de ce dernier, selon le courant le moins élevé.

Le tableau Fourchette de réglages du relais de surcharge pour un fonctionnement de dérivation à pleine tension fournit la gamme des réglages pour les relais de surcharge en fonction de la puissance nominale et de la tension. Contacter Schneider Electric si la gamme des réglages ne convient pas à l’application préconisée.

Fourchette de réglages du relais de surcharge pour un fonctionnement de dérivation à pleine tension

cv 208 V 230 V 460 V
1 4–6 4–6 1,6–2,5
2 5,5–8 5,5–8 2,5–4
3 9–13 9–13 4–6
5 12–18 12–18 5,5–8
7,5 23–32 17–24 9–13
10 37–50 23–32 12–18
15 48–65 37–50 17–24
20 63–80 48–65 23–32
25 80–104 55–70 30–40
30 90–150 60–100 30–40
40 90–150 48–65
50 90–150 55–70
60 * 60–100
75 60–100
100 90–150
125 132–220
150 132–220
200 200–330
250 200–330

Accès à la programmation avec une enceinte de type 3R

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’arc électrique
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA® 70E® Norme de sécurité électrique sur le lieu de travail®, NOM-029-STPS, Entretien des installations électriques sur le lieu de travail, CAN/CSA Z462, ou équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toutes les alimentations à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Les enceintes de type 3R sont livrées avec un terminal d’exploitation à distance et un câble à l’intérieur de l’enceinte. Pour programmer le variateur Process avec cet équipement :

  1. Couper toute alimentation du variateur en enceinte.

  2. Mettre le disjoncteur et l’assemblage de la manette à la position d’arrêt (OFF) et ouvrir la porte de l’enceinte.

  3. Faire un essai pour vérifier l’absence de toute tension.

    REMARQUE: Vérifier si le vérificateur de tension fonctionne correctement avant et après avoir testé l’absence de tension.
  4. Retirer le terminal d’exploitation et le câble de l’enceinte.

  5. Raccorder le terminal d’exploitation à distance et le câble au variateur.

  6. Acheminer le câble du terminal d’exploitation entre la bride du bas de l’enceinte et le bas de la bride de la porte. Voir Acheminement du terminal d’exploitation à distance sur des enceintes à montage au sol et Acheminement du terminal d’exploitation à distance sur des enceintes à montage mural.

  7. Fermer et verrouiller la porte de l’enceinte. S’assurer que le câble du terminal d’exploitation n’est pas pincé par la porte.

  8. Fermer le sectionneur.

  9. Programmer le variateur à l’aide du terminal d’exploitation.

  10. Lorsque la programmation est terminée, couper toute alimentation, puis vérifier l’absence de tension.

  11. Ouvrir la porte de l’armoire et déconnecter le câble du terminal d’exploitation à distance du variateur.

  12. Placer le terminal d’exploitation à distance et le câble à l’intérieur de l’enceinte. Ne pas laisser le terminal d’exploitation à distance dans le fond de l’enceinte.

  13. Fermer et verrouiller la porte de l’enceinte.

Acheminement du terminal d’exploitation à distance sur des enceintes à montage au sol

Acheminement du terminal d’exploitation à distance sur des enceintes à montage mural

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.