NVE75505

Programación y configuración

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Lea y comprenda las precauciones del boletín NHA60269, Instalación y mantenimiento de los sistemas de variadores antes de realizar cualquier procedimiento de este boletín.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Configuración de fábrica

Si el convertidor de potencia se ha reemplazado o se ha restablecido a los valores de fábrica, es probable que deba ajustar los valores de algunos parámetros. La configuración de los parámetros se incluye en la documentación suministrada con el equipo.

Ajuste del PowerPacT Configuración de disparo del interruptor automático

Algunos interruptores automáticos tienen una configuración de disparo que puede requerir ajustes según la aplicación y el tipo de motor. Para obtener más información sobre los ajustes de la configuración de disparo, consulte el boletín de instrucciones del interruptor automático incluido con el equipo o descárguelo de la biblioteca técnica en www.se.com/us/en.

Selector de FLA e Im del interruptor PowerPact J

Ajuste del relevador de sobrecarga

Verifique siempre que el ajuste del relevador de sobrecarga no exceda la corriente a plena carga del motor o la corriente nominal del convertidor de potencia que se encuentra en la placa de datos, lo que sea menor.

Rango de ajustes del relevador de sobrecarga para la operación de derivación a tensión plena proporciona el rango de ajuste para los relevadores de sobrecarga de acuerdo con la potencia nominal y la tensión. Póngase en contacto con Schneider Electric si el rango de ajuste no cumple con la aplicación prevista.

Rango de ajustes del relevador de sobrecarga para la operación de derivación a tensión plena

hp 208 V 230 V 460 V
1 4–6 4–6 1.6–2.5
2 5.5–8 5.5–8 2.5–4
3 9–13 9–13 4–6
5 12–18 12–18 5.5–8
7.5 23–32 17–24 9–13
10 37–50 23–32 12–18
15 48–65 37–50 17–24
20 63–80 48–65 23–32
25 80–104 55–70 30–40
30 90–150 60–100 30–40
40 90–150 48–65
50 90–150 55–70
60 * 60–100
75 60–100
100 90–150
125 132–220
150 132–220
200 200–330
250 200–330

Acceso a la programación con gabinete tipo 3R

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA® 70E® Norma para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo®, NOM-029-STPS - Mantenimiento de instalaciones eléctricas en el lugar de trabajo, o CSA Z462 o equivalente local.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Los gabinetes tipo 3R vienen con un teclado y cable remotos en el interior del gabinete. Para programar el variador Process con este equipo:

  1. Desenergice por completo el variador en gabinete.

  2. Coloque el interruptor automático y el ensamble de palanca en la posición de desconectado (OFF) y abra la puerta del gabinete.

  3. Pruebe la ausencia de tensión.

    NOTA: Verifique que el probador de tensión funcione correctamente antes y después de probar la ausencia de tensión.
  4. Quite el teclado y el cable remotos del gabinete.

  5. Conecte el teclado y el cable remotos al variador.

  6. Pase el cable del teclado entre la brida inferior del gabinete y la parte inferior de la brida de la puerta. Consulte Enrutamiento del teclado remoto en gabinetes de montaje en piso y Enrutamiento del teclado remoto en gabinetes de montaje en pared.

  7. Cierre y asegure la puerta del gabinete. Asegúrese de que el cable del teclado no quede atrapado con la puerta.

  8. Cierre los medios de desconexión.

  9. Programe el variador con el teclado.

  10. Una vez finalizada la programación, desconecte toda la alimentación y realice una prueba para determinar la ausencia de tensión.

  11. Abra la puerta del gabinete y quite el cable del teclado remoto del variador.

  12. Coloque el teclado y el cable remotos dentro del gabinete. No deje el teclado remoto en la parte inferior del gabinete.

  13. Cierre y asegure la puerta del gabinete.

Enrutamiento del teclado remoto en gabinetes de montaje en piso

Enrutamiento del teclado remoto en gabinetes de montaje en pared

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.