NVE92630

Annexe A – Logique échelonnée du relais intelligent Zelio™

Le relais intelligent Zelio commande le contacteur de sortie du convertisseur de puissance et le contacteur de dérivation quand l’option Mod Y10 de dérivation est sélectionnée. Voir Programme du relais intelligent Zelio pour le schéma du programme par défaut du relais intelligent Zelio. Voir les tableaux Temporisateurs de la logique échelonnée du relais intelligent Zelio pour un diagramme de temporisation, Entrées discrètes du relais intelligent Zelio pour les entrées discrètes et Sorties discrètes du relais intelligent Zelio pour les sorties discrètes.

Des demandes personnalisées peuvent donner un programme qui diffère de celui illustré dans Programme du relais intelligent Zelio. En cas de demande de programmation personnalisée, examiner les plans fournis avec le variateur Process.

Temporisateurs de la logique échelonnée du relais intelligent Zelio

Temporisateur

Description

Fonction

Temps (s)

T1

Retard de mise sous tension

A : Actif, commande maintenue enfoncée

6,0

T2

Retard d’ouverture

C : Retard de désactivation

2,0

T3

Retard de fonctionnement du variateur

A : Actif, commande maintenue enfoncée

5,0

T4

Temporisation du contacteur du variateur

A : Actif, commande maintenue enfoncée

3,0

T5

Temporisation du contacteur de dérivation

A : Actif, commande maintenue enfoncée

3,0

T6

Retard du signal de déclenchement du variateur

A : Actif, commande maintenue enfoncée

2,0

T7

Démarrage avec un contacteur de ligne

B : Sur impulsion une fois

6,0

Entrées discrètes du relais intelligent Zelio

Entrées physiques

Fonction

Commentaire

I1

Entrée discrète

Sélecteur HOA en mode manuel

I2

Entrée discrète

Sélecteur HOA en mode automatique

I3

Entrée discrète

Entrée en mode automatique

I4

Entrée discrète

R1 du variateur (déclenchement)

I5

Entrée discrète

R2 du variateur (marche)

I6

Entrée discrète

Sélecteur variateur/arrêt/dérivation réglé sur Variateur (AFC)

I7

Entrée discrète

Sélecteur variateur/arrêt/dérivation réglé sur Dérivation

I8

Entrée discrète

Sélecteur Test-Normal

I9

Entrée discrète

État de déclenchement du relais de surcharge

Sorties discrètes du relais intelligent Zelio

Sorties physiques

Fonction

Commentaire

Q1

Sortie discrète

Contacteur du variateur

Q2

Sortie discrète

Contacteur de dérivation

Q4

Sortie discrète

Commande de fonctionnement du variateur

Q6

Sortie discrète

Joint du bouton-poussoir de démarrage (Mod B11)

Programme du relais intelligent Zelio

Programme du relais intelligent Zelio (suite)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?