NVE92630

Anexo A - Lógica de escalera del relevador inteligente Zelio™

El relevador inteligente Zelio controla el contactor de salida del convertidor de potencia y el contactor de derivación cuando se selecciona Mod Y10, derivación. Programa de relevador inteligente Zelio contiene un diagrama del programa de relevador inteligente Zelio predeterminado. Consulte Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio para ver información sobre las funciones de tiempo, Entradas discretas del relevador inteligente Zelio para las entradas discretas y Salidas discretas de relevador inteligente Zelio para las salidas discretas.

Las solicitudes personalizadas pueden dar como resultado un programa que difiere del que se ilustra en Programa de relevador inteligente Zelio. Si solicitó una programación personalizada, revise los dibujos provistos con el variador Process.

Temporizadores de la lógica de escalera del relevador inteligente Zelio

Temporizador

Descripción

Función

Tiempo (s)

T1

Retardo de encendido

A: Activo, control presionado

6.0

T2

Retardo de apertura

C: Retardo de apagado

2.0

T3

Retardo de marcha del variador

A: Activo, control presionado

5.0

T4

Retardo de tiempo del contactor AFC

A: Activo, control presionado

3.0

T5

Retardo de tiempo del contactor de derivación

A: Activo, control presionado

3.0

T6

Retardo de señal de disparo del variador

A: Activo, control presionado

2.0

T7

Arranque con contactor de línea

B: Disparo de un pulso

6.0

Entradas discretas del relevador inteligente Zelio

Entradas físicas

Función

Comentario

I1

Entrada discreta

HOA en modo manual

I2

Entrada discreta

HOA en modo automático

I3

Entrada discreta

Entrada de modo automático

I4

Entrada discreta

R1 del variador (disparo)

I5

Entrada discreta

R2 del variador (marcha)

I6

Entrada discreta

AFC/off/Bypass en variador

I7

Entrada discreta

AFC/off/Bypass en derivación

I8

Entrada discreta

Interruptor de modo prueba/normal

I9

Entrada discreta

Estado del disparo del relevador de sobrecarga

Salidas discretas de relevador inteligente Zelio

Salidas físicas

Función

Comentario

Q1

Salida discreta

Contactor AFC

Q2

Salida discreta

Contactor de derivación

Q4

Salida discreta

Comando de marcha AFC

Q6

Salida discreta

Sello del botón de arranque (Mod B11)

Programa de relevador inteligente Zelio

Programa de relevador inteligente Zelio (continuación)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?