990-5997E-037

电池断路器套件的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
电池断路器套件 E3MBBK60K80H 7 415 288 190
电池断路器套件 E3MBBK100K200H 13 530 320 230
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.