990-5997E-037

连接电源线

危险
小心触电、爆炸或电弧
请先关闭 UPS 系统的总电源,然后再将电池电缆连接到电池断路器。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 断开电池断路器(OFF 位置)。

    空电池柜 - 底部线缆接入

    空电池柜 - 顶部线缆接入

  2. 连接 PE 线缆。
  3. 连接来自 UPS 的 DC 线缆(DC+、N、DC-)。
  4. 将保护罩安装到电池断路器左侧盖住接线端子。
  5. 安装电池,步骤详见空电池柜随附的安装手册。
  6. 将电池线缆(电池+、N、电池-)从空电池柜中的电池连接到电池断路器。

    空电池柜 - 底部线缆接入

    空电池柜 - 顶部线缆接入

  7. 将保护罩安装到电池断路器右侧盖住接线端子。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?