990-5997E-037

连接信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设。
注: 该步骤各图中显示的是底部线缆接入系统。步骤与顶部线缆接入系统相同。
  1. 安装 UPS 随附的温度传感器。
    警告
    小心火灾
    如上所述放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    空电池柜正面视图

  2. 将电池温度传感器线缆从空电池柜的顶部或底部接入并连接到 UPS 干接点接线端子 BAT_T (Easy UPS 3M) 和 J12 (Galaxy 3L)。
  3. 将信号线从空电池柜的顶部或底部接入并连接到电池断路器。
  4. 拆下电池断路器的盖板。
  5. 根据以下线路图连接 Easy UPS 3M 的接信号线:

    信号线连接 - 只含一个电池断路器的系统

    信号线连接 - 包含两个电池断路器的系统

    1. 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS 中的 J5-1 和 J5-2 上。
    2. 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J6-1 和 J6-4 上。
  6. 根据以下线路图连接 Galaxy 3L 的信号线:
    1. 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS 中的 J4-3 和 J4-4、J5-1 和 J5-2、 J5-3 和 J5-4 上。
    2. 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J3-1 和 J3-2、J3-3 和 J3-4、J4-1 和 J4-2 上。
  7. 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。
  8. 重新装回电池断路器的盖板。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.