990-6287B-012

Passer une ASI unitaire du mode bypass statique au mode normal

NOTE: Normalement, l'ASI passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal. Cette procédure permet de passer manuellement en mode normal si la fréquence ou tension du bypass est supérieure aux limites indiquées.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Act. un seul ondul..

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.