990-6287B-017

Trasferimento di un UPS singolo da modalità bypass statico a modalità normale

NOTA: Di norma l'UPS effettuerà il trasferimento automaticamente da modalità bypass statico a modalità normale. Questa procedura può essere utilizzata per effettuare manualmente il trasferimento in modalità normale se la frequenza o la tensione di bypass è superiore ai limiti specificati.
  1. Dalla schermata principale del display selezionare Controllo > Inverter ON/OFF > Accendi INV singolo.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.