990-6287B-024

Transfira um nobreak singelo do modo de bypass estático para o modo normal

NOTA: Normalmente, o nobreak será transferido automaticamente do bypass estático para o modo normal. Este procedimento pode ser usado para transferir manualmente para o modo normal se a frequência ou tensão de bypass estiver acima dos limites especificados.
  1. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor lig./deslig. > Ligar INV único.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.