990-6289H-017

Tensione di batteria a fine scarica

Il livello di Fine autonomia batterie è 1,6 V per cella a seconda del rapporto di scarica.

Il livello di Fine autonomia batterie è compreso tra 1,61 V e 1,74 V per cella a seconda del rapporto di scarica.

Il livello di Fine autonomia batterie è 1,75 V per cella a seconda del rapporto di scarica.

Il livello di Fine autonomia batterie è compreso tra 1,76 V e 1,8 V per cella a seconda del rapporto di scarica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?