990-6290D-006

Colocación de los cables de señal

  1. Quite la tapa de los cables de señal del SAI.
  2. Pase los cables de señal de Class 2/SELV por la abertura de la entrada superior izquierda y la placa frontal hasta los puntos de conexión.
  3. Quite la cubierta de protección que cubre los terminales de non-Class 2/non-SELV.
  4. Pase los cables de señal de non-Class 2/non-SELV por la abertura superior de la entrada derecha hasta los terminales de non-Class 2/non-SELV como se muestra a continuación.
  5. Sujete los cables de señal con bridas en el protector de cables.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?