990-6290C-012

Acheminement des câbles de signal

  1. Retirez le cache des câbles de signal de l'ASI.
  2. Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV via l'ouverture d'entrée supérieure gauche, puis le long du panneau avant jusqu'aux points de raccordement.
  3. Retirez le cache de protection à l'avant des bornes non-Class 2/non-SELV.
  4. Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV via l'ouverture d'entrée supérieure droite jusqu'aux bornes non-Class 2/non-SELV, comme indiqué.
  5. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches, comme indiqué.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?