990-6290D-006

Instalación final

  1. Vuelva a colocar la tapa de protección en la parte frontal de los terminales de non-Class 2/non-SELV.
  2. Vuelva a instalar la tapa de los cables de señal.
  3. Vuelva a colocar la tapa de protección.
  4. Vuelva a colocar la placa superior.
  5. Vuelva a colocar la placa inferior.
  6. Instalación de las placas de protección:
    NOTA: Las piezas de las placas de protección se suministran con el embalaje del SAI.
    1. Instale los dos soportes en las patas frontales derecha e izquierda.
    2. Instale la placa de protección posterior.
    3. Instale las placas de protección laterales.
    4. Instale la placa de protección frontal.
  7. Cierre las puertas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?