990-6290D-006

Interfaces de comunicación

  1. Ranura para botón de arranque en frío opcional

  2. Tarjeta de administración de red (NMC)

  3. Contactos secos

  4. Contactos auxiliares

  5. Puertos paralelos

  6. Puerto de sincronización del bus de carga

  7. EPO remoto

  8. RS485

  9. Terminal de sensor de temperatura*

  10. Terminal de sensor de temperatura ambiente (uso interno)

  11. CAN_R: Resistencia de terminación CAN

  12. Puerto USB (para servicio)

  13. Puerto de pantalla (uso interno)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?