990-6290D-037

接入信号线

  1. 从 UPS 上拆下信号线盖板。
  2. Class 2/SELV 信号线缆从左上方接入,并沿前面板向下敷设到连接点。
  3. 拆下 non-Class 2/non-SELV 接线端的防护盖板。
  4. non-Class 2/non-SELV 信号线缆从右上方接入,并向下敷设到 non-Class 2/non-SELV 接线端子(如图所示)。
  5. 使用扎带将信号线固定(如图所示)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?