990-6290D-006

Conexiones de las señales

Señal de conmutador auxiliar

NOTA: Estos cables de señal son de non-Class 2/non-SELV.
NOTA: Para utilizar cables de señal de Class 2/SELV, puede conectar el disyuntor de derivación de mantenimiento MBB a J2.
Terminal Función  
J14-1 Conmutador auxiliar de disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB)
J14-2 Señal de tierra (GND)
J14-3 Conmutador auxiliar de disyuntor de salida de unidad (UOB)
J14-4 Señal de tierra (GND)
J15-1 Conmutador auxiliar de disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB)
J15-2 Señal de tierra (GND)
J15-3 Conmutador auxiliar de disyuntor de entrada de unidad (UIB)
J15-4 Señal de tierra (GND)

Señal de retroalimentación

NOTA: Estos cables de señal son de non-Class 2/non-SELV.

Retroalimentación 1: retroalimentación en derivación.

Retroalimentación 2: retroalimentación en entrada.

Terminal Función  
J16-1 Relé de retroalimentación 1 común
J16-3 Relé de retroalimentación 1 normalmente abierto (NA)
J16-5 Relé de retroalimentación 1 normalmente cerrado (NC)
J17-1 Relé de retroalimentación 2 común
J17-3 Relé de retroalimentación 2 normalmente abierto (NA)
J17-5 Relé de retroalimentación 2 normalmente cerrado (NC)

Señal de EPO

NOTA: Estos cables de señal son de Class 2/SELV.
Terminal Función  
J1-1 Contacto de entrada de EPO normalmente abierto (NA)

EPO normalmente abierto (NA)

EPO normalmente cerrado (NC)

J1-2 +12 V
J1-3 Contacto de entrada de EPO normalmente cerrado (NC)
J1-4 +12 V

Señal de disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB)

NOTA: Estos cables de señal son de Class 2/SELV.
NOTA: Para utilizar cables de señal de non-Class 2/non-SELV, puede conectar el disyuntor de derivación de mantenimiento MBB a J14.
Terminal Función  
J2-1 Uso interno
J2-2 Uso interno
J2-3 Conmutador auxiliar de disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB ext.)
J2-4 Señal de tierra (GND)

Señal de batería

AVISO
riesgo de daños en el equipo
La unidad para accionar el contacto del disyuntor de batería J3, J4-1 y J4-2 puede proporcionar +24 VCC, 250 mA como máximo a la bobina de desbloqueo por mínima tensión o la bobina de disparo por mínima tensión. El SAI puede dañarse si se sobrepasa este valor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Estos cables de señal son de Class 2/SELV.
Terminal Función  
J3-1 Relé de batería 1, normalmente cerrado (NC).*
J3-2 Relé de batería 1, señal de tierra (GND)
J3-3 Relé de batería 2 normalmente cerrado (NC)*
J3-4 Relé de batería 2, señal de tierra (GND)
J4-1 Relé de batería 3, normalmente cerrado (NC)*
J4-2 Relé de batería 3, señal de tierra (GND)
J4-3 Conmutador AUX BB1
J4-4 Señal de tierra (GND)
J5-1 Conmutador AUX BB2
J5-2 Señal de tierra (GND)
J5-3 Conmutador AUX BB3
J5-4 Señal de tierra (GND)

Señal del contacto de entrada

NOTA: Estos cables de señal son de Class 2/SELV.
Terminal Función  
J6-1 Contacto de entrada 1, seleccione la función en la pantalla
J6-2 Contacto de entrada 1, señal de tierra (GND)
J6-3 Contacto de entrada 2, seleccione la función en la pantalla
J6-4 Contacto de entrada 2, señal de tierra (GND)
J7-1 Contacto de entrada 3, seleccione la función en la pantalla
J7-2 Contacto de entrada 3, señal de tierra (GND)
J7-3 Contacto de entrada 4, seleccione la función en la pantalla
J7-4 Contacto de entrada 4, señal de tierra (GND)
J8-1 Contacto de entrada 5, seleccione la función en la pantalla
J8-2 Contacto de entrada 5, señal de tierra (GND)
J8-3 Contacto de entrada 6, seleccione la función en la pantalla
J8-4 Contacto de entrada 6, señal de tierra (GND)

Señal del relé de salida

NOTA: Estos cables de señal son de Class 2/SELV.
Terminal Función  
J9-1 Relé de salida 1, normalmente abierto (NA)
J9-2 Relé de salida 1, común
J9-3 Relé de salida 2, normalmente abierto (NA)
J9-4 Relé de salida 2, común
J10-1 Relé de salida 3, normalmente abierto (NA)
J10-2 Relé de salida 3, común
J10-3 Relé de salida 4, normalmente abierto (NA)
J10-4 Relé de salida 4, común
J11-1 Relé de salida 5, normalmente abierto (NA)
J11-2 Relé de salida 5, común
J11-3 Relé de salida 6, normalmente abierto (NA)
J11-4 Relé de salida 6, común
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?