990-6290D-037

连接电源线

危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好顶部盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在 UPS 附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 确保所有断路器都处于 OFF(断开)位置。
  2. 拆下顶板。
  3. 在顶部盖板上钻孔或打孔以穿入电源线。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    妥善处理钻孔的锐边,以免损坏线缆。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  4. 重新装回顶板。
  5. 拆下三块盖板。
  6. 仅适用于双市电系统
    1. 拆下背面三块盖板。

      背面视图

    2. 拆下三个单市电铜排。

      背面视图

    3. 重新装回背面盖板。
  7. 仅限 TNC 系统:拆铜排 (A) 并将其安装到零线铜排上。拆下跳线铜排 (B) ,并将其安装到 PE 铜排和零线铜排之间。

    右侧视图

  8. 通过 UPS 顶部和托架之间敷设电源线。
  9. 将 PE 线缆连接至 PE 接线端。

    单市电系统

    双市电系统

  10. 连接输入线缆、输出线缆、旁路线缆(对于双市电系统)和电池线缆。
  11. 将线缆固定到线缆扣或托架中。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?