990-6290D-037

最终安装

  1. 重新装回 non-Class 2/non-SELV 接线端的防护盖板。
  2. 重新装回信号线盖板。
  3. 重新装回防护盖板。
  4. 重新装回上盖板。
  5. 重新装回下侧盖板。
  6. 安装踢板:
    注: 踢板随 UPS 包装提供。
    1. 将两个支架分别安装在左右前支脚上。
    2. 安装后踢板。
    3. 安装侧踢板。
    4. 安装前踢板。
  7. 关闭机柜门。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?