990-6392E-017

Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.

Le dimensioni consigliate per i cavi di segnale sono di 0,8 mm2.

  1. Rimuovere la copertura in plastica dell'interruttore bypass di manutenzione MBB per accedere agli interruttori AUX.

    Interruttori ausiliari in MBB

  2. Collegare i cavi di segnale (non in dotazione) dai tre contatti ausiliari dell’MBB di manutenzione agli UPS seguendo uno dei seguenti metodi.

    Metodo di collegamento 1

    Metodo di collegamento 2

  3. Fissare i cavi di segnale nei serracavi.
  4. Chiudere lo sportello interno e fissarlo con le viti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.