990-6392E-017

Collegamento dei cavi di segnale a Easy UPS 3M Advanced

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.

Le dimensioni consigliate per i cavi di segnale sono di 0,8 mm2.

  1. Rimuovere la copertura in plastica dell'interruttore di uscita unità (UOB)/sezionatore di isolamento sistema (SIB) e dell'interruttore bypass di manutenzione/ interruttore bypass di manutenzione esterno MBB per accedere ai contatti ausiliari.

    Contatti ausiliari in MBB (Ext. MBB)

  2. Collegare i cavi di segnale (non forniti) dai contatti ausiliari nell'interruttore di uscita dell'unità UOB/ sezionatore di isolamento sistema (SIB) all'UPS.
  3. Collegare i cavi di segnale (non in dotazione) dai contatti ausiliari nell'interruttore bypass di manutenzione MBB/interruttore bypass di manutenzione esterno MBB all'UPS.
  4. Fissare i cavi di segnale nei serracavi.
  5. Chiudere lo sportello interno e fissarlo con le viti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?