990-6392E-017

Montaggio a parete

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Installare il pannello bypass di manutenzione su una parete o un rack solido da un punto di vista strutturale e in grado di supportare il peso dell’unità.
  • Utilizzare la bulloneria appropriata per il tipo parete/rack.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno.
  2. Praticare dei fori nelle quattro posizioni contrassegnate nella parete e montare i bulloni di ancoraggio.
  3. Montare a parete il pannello bypass di manutenzione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?