990-6392E-017

Panoramica del sistema Easy UPS 3-Phase Modular con pannello bypass di manutenzione

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore uscita unità
IMB Sezionatore di manutenzione interno
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
BB Interruttore delle batterie

Sistema in parallelo Easy UPS 3-Phase Modular

Sistema in parallelo – singola rete di alimentazione (un sezionatore interno)

Sistema in parallelo - doppia rete di alimentazione (un sezionatore interno)

Sistema in parallelo – singola rete di alimentazione (quattro sezionatori interni)

Sistema in parallelo - doppia rete di alimentazione (quattro sezionatori interni)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.