990-6392E-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 5 – 95%, senza condensa 10 – 80%, senza condensa
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?