990-6392E-025

Przygotowanie do okablowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu panelu obejścia serwisowego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Zdemontuj górne i dolne płyty montażowe.
  2. Wywierć lub wytnij dziury na kable lub przepusty kablowe w płytach montażowych.
  3. Zainstaluj przepusty kablowe (jeśli są wymagane) i ponownie zamontuj płyty montażowe.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?