990-6392E-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C od -25°C do 55°C
Wilgotność względna 5 – 95% bez kondensacji 10–80% bez kondensacji
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?