990-91274H-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Eseguire l'interruzione completa dell'alimentazione dell'UPS prima di collegare i cavi delle batterie all'armadio/agli armadi delle batterie classiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Una soluzione con batterie E3MCBC10D o E3MCBC10E è composta da due armadi delle batterie: un armadio con un interruttore delle batterie e batterie e un armadio con le sole batterie.
  1. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie.
  2. Far passare il cavo PE nella parte inferiore dall'armadio delle batterie classiche e collegarlo.

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 700 mm

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 1000 mm

  3. Far passare i cavi CC dall'UPS nella parte inferiore dall'armadio delle batterie classiche e collegare i cavi delle batterie (N, CC+, CC-). Utilizzare rondelle di sicurezza (non fornite) quando si collegano i cavi CC.
  4. Reinstallare la copertura del connettore sul lato sinistro dell'interruttore delle batterie e rimuovere la copertura del connettore sul lato destro dell'interruttore delle batterie.
  5. Per la soluzione con batterie classiche E3MCBC10D o E3MCBC10E:
    1. Collegare il cavo PE tra i due armadi delle batterie classiche.
    2. Collegare i cavi delle batterie (N, Bat+, Bat-) dalle batterie nel secondo armadio delle batterie classiche al lato destro dell'interruttore delle batterie nel primo armadio delle batterie classiche.

      Soluzione con batterie classiche E3MCBC10D o E3MCBC10E

  6. Reinstallare le piastre di protezione del sezionatore.

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 700 mm

    Armadio delle batterie classiche, larghezza 1000 mm

  7. Interconnettere le batterie su ogni ripiano dell'armadio/degli armadi delle batterie classiche quindi eseguire la connessione al lato destro dell'interruttore delle batterie. Fare riferimento allo schema dei collegamenti all'interno dello sportello anteriore.
    PERICOLO
    Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni
    • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
    • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
    • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
    • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
    • Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori delle batterie.
    • Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di alimentazione collegato a terra).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.