990-91274H-017

Kit di cavi opzionali per soluzioni in sequenza

Sono disponibili due kit di cavi:

  • E3MOPT003: Kit di cavi che include cavi di alimentazione e cavi di segnale per l'installazione di un armadio delle batterie classiche adiacente all'UPS da 60-100 kVA. Questo kit di cavi viene utilizzato per l'armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con larghezza di 700 mm.

  • E3MOPT004: Kit di cavi che include cavi di alimentazione e cavi di segnale per l'installazione di un armadio delle batterie classiche adiacente all'UPS da 60-100 kVA. Questo kit di cavi viene utilizzato per l'armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con larghezza di 1000 mm.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.