990-91274D-024

Conectar os cabos de energia

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um desligamento total de energia no nobreak antes de ligar os cabos da bateria ao(s) gabinete(s) de baterias clássicas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: Uma solução de baterias E3MCBC10D ou E3MCBC10E consiste em dois gabinetes de baterias: um gabinete contendo um disjuntor da bateria e baterias e um gabinete contendo somente baterias.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
  2. Passe o cabo de PE pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas e conecte o cabo de PE.

    Gabinete de baterias clássicas de 700 mm de largura

    Gabinete de baterias clássicas de 1000 mm de largura

  3. Passe os cabos CC do nobreak pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas e conecte os cabos da bateria (N, DC+, DC-): Use arruelas de bloqueio (não fornecidas) ao conectar os cabos CC.
  4. Reinstale a tampa do terminal no lado esquerdo do disjuntor da bateria e remova a tampa do terminal do lado direito do disjuntor da bateria.
  5. Para a solução de bateria clássica E3MCBC10D ou E3MCBC10E:
    1. Conecte o cabo de PE entre os dois gabinetes de baterias clássicas.
    2. Conecte os cabos da bateria (N, Batt+, Batt-) das baterias no segundo gabinete de baterias clássicas no lado direito do disjuntor da bateria no primeiro gabinete de baterias clássicas.

      Solução de bateria clássica E3MCBC10D ou E3MCBC10E

  6. Interconecte as baterias de cada prateleira no(s) gabinete(s) de baterias clássicas e conecte no lado direito do disjuntor da bateria. Consulte o diagrama de conexão no interior da porta frontal.
    PERIGO
    Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
    • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
    • Use ferramentas com cabos isolados.
    • Use óculos, luvas e botas de proteção.
    • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
    • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
    • Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria ligada à terra pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a fornecimentos remotos de equipamentos e baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  7. Feche a porta dianteira do(s) gabinete(s) de baterias clássicas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?