전원 케이블 연결
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
배터리 케이블을
일반 배터리 캐비닛에
연결하기 전에 UPS의 전원을
완전히 차단하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
- 배터리 차단기를 잠그거나 태그아웃합니다.
- 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 PE 케이블을 연결하고 PE 케이블을 연결합니다.
- UPS에서 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 DC 케이블을 배선하여 N, DC+ 및 DC-에 각각 연결합니다. DC 케이블을 연결할 때에는 잠금 와셔(미제공)를 사용하십시오.
- 배터리 차단기의 왼쪽 측면에 단자용 커버를 다시 설치하고, 배터리 차단기 오른쪽 측면에서 단자용 커버를 제거합니다.
-
E3MCBC10D 또는 E3MCBC10E의 경우
일반형 배터리 솔루션:
- 두 일반형 배터리 캐비닛 간에 PE 케이블을 연결합니다.
- 배터리 케이블(N, Batt+, Batt-)을 두 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리에서 첫 번째 일반형 배터리 캐비닛의 배터리 차단기 오른쪽에 연결합니다.
- 차단기 보호 플레이트를 다시 설치합니다.
-
일반형 배터리 캐비닛의
각 선반에 있는 배터리를
서로 연결하고 배터리
차단기의 오른쪽에
연결합니다. 전면 도어
내부의 연결 배선도를
참조하십시오.
위험 감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류가 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.- 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
- 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
- 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
- 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
- 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
- 배터리가 실수로 접지되어 있는지 확인하십시오. 만약 실수로 접지된 경우 접지된 전원을 제거하십시오. 접지된 배터리의 일부분과 접촉할 경우 감전이 될 수 있습니다. 설치 및 유지보수 과정에서 그러한 접지를 제거하면 이와 같은 감전 가능성을 줄일 수 있습니다(접지된 서플라이 회로가 없는 장비 및 원격 배터리 공급장치에 해당함).
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.