990-91274H-025

Opcjonalne zestawy kabli dla rozwiązań szeregowych

Dostępne są dwa zestawy kabli:

  • E3MOPT003: Zestaw kabli zawierający kable zasilające i kable sygnałowe przeznaczone do instalacji jednej klasycznej szafy bateryjnej obok zasilacza UPS 60–100 kVA. Ten zestaw kabli jest przeznaczony do klasycznej szafy bateryjnej Easy UPS 3M o szerokości 700 mm.

  • E3MOPT004: Zestaw kabli zawierający kable zasilające i kable sygnałowe przeznaczone do instalacji jednej klasycznej szafy bateryjnej obok zasilacza UPS 60–100 kVA. Ten zestaw kabli jest przeznaczony do klasycznej szafy bateryjnej Easy UPS 3M o szerokości 1000 mm.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.