990-6139E-006

Ubicación de los disyuntores y los interruptores

SAI de 120-160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V con baterías externas

SAI de 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS con baterías externas

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.