990-6139E-006

Pernos y terminales de cable recomendados

Dimensión de cable (mm²) Tamaño de perno Tipo de terminal del cable
50 M8 KST TLK50-8
70 M10 KST TLK70-10
95 M10 KST TLK95–10
120 M10 KST TLK120–10
150 M10 KST TLK150–10
NOTA: Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M8/M10 local.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.