990-6139E-006

Retirada del SAI del palé

  1. Transporte el SAI hasta la zona de instalación final con una carretilla elevadora.
  2. Retire los materiales de envío y la rampa del SAI.
  3. Afloje los pernos y retire los soportes que se utilizan para el envío. Guarde los pernos para la rampa y deseche los soportes que se utilizan para el envío.
  4. Coloque la rampa sobre la parte trasera y fíjela al palé con los pernos del soporte que se utiliza para el envío.
  5. Haga rodar el del SAI hacia abajo del palé.
  6. Desplace el SAI hasta su lugar de instalación final y utilice una llave para bajar las patas de nivelación. Asegúrese de que el SAI esté nivelado.
  7. Bloquee las ruedas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.