990-6139E-006

Tendido de los cables de señalización en un SAI de 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  1. Retire la placa superior.
  2. Quite la placa que cubre la placa guía.

    Vista posterior del SAI

  3. Pase los cables de señalización por la placa de escobillas trasera a través de la canaleta de cables y hasta la interfaz de comunicaciones de la parte delantera del SAI.
  4. Vuelva a colocar la placa superior.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.