990-6139E-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Retire las dos placas indicadas.

    Vista posterior del SAI de 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posterior del SAI de 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  3. En sistemas con suministro de red con dos entradas, retire las tres barras colectoras de suministro de red simple principal.

    Vista posterior del SAI de 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posterior del SAI de 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  4. Solo en sistemas TN-C, gire el puente de la barra colectora para crear una conexión entre la barra colectora PE y la barra de neutro.

    Vista posterior del SAI de 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posterior del SAI de 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  5. Pase los cables de alimentación por la parte inferior del SAI.
  6. Conecte el cable de PE al terminal de PE.

    Vista posterior del SAI de 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posterior del SAI de 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  7. Conecte los cables de entrada, salida y derivación (si procede).
  8. Conecte los cables de la batería.
  9. Sujete los cables al protector de cables en la parte inferior del SAI.
  10. Vuelva a colocar las dos placas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.