990-6204C-012

Raccordement des câbles d'alimentation

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Retirez les deux panneaux arrière du bas.

    Vue arrière de l'ASI

  3. Retirez la plaque indiquée.
  4. Dans les systèmes à alimentation secteur double, enlevez les trois supports d'alimentation secteur simple.
  5. Dans les systèmes TNC uniquement, faites pivoter le cavalier de jeu de barres pour créer une connexion entre le jeu de barres PE et le jeu de barres neutre.
  6. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure de l'ASI.
  7. Raccordez le câble PE à la borne PE.

    Système d'alimentation secteur simple

    Système d'alimentation secteur double

  8. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (le cas échéant).
  9. Pour une installation avec des armoires batteries modulaires, raccordez les câbles de batterie :
    1. Retirez la plaque indiquée.
    2. Raccordez les câbles de batterie.
    3. Réinstallez la plaque sur les bornes de batterie.
  10. Fixez les câbles dans les passages de câbles au bas de l'ASI.
  11. Réinstallez la plaque et les panneaux arrière.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.